O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now, entre na nova era da casa inteligente

Combinando um design minimalista intemporal com tecnologias inteligentes de ponta, o Light Now redefine a sua experiência de gestão doméstica. Compatível tanto com os sistemas de instalação tradicionais como com as mais recentes soluções de casas inteligentes, a Light Now também dá prioridade à sustentabilidade, minimizando o uso de energia e utilizando materiais reciclados e amigos do ambiente para reduzir a sua pegada ecológica.

Dê um passo para a nova era da casa inteligente: reduza o seu impacto e viva de forma mais inteligente

 

 

Material

A Light Now realça os materiais com superfícies ligeiramente granuladas que criam acabamentos sofisticados. Esta funcionalidade oferece uma experiência tátil única e permite combinações de materiais cuidadosamente selecionados.

   

Iluminação

Um LED, iluminado a branco ou azul, no final de uma linha discreta, torna o comando mais ergonómico, facilitando a sua identificação.

 

Acabamentos

Light Now está disponível em nove acabamentos elegantes, monocromáticos ou tom sobre tom, divididos em três coleções que refletem as últimas tendências decorativas.

 

CIRCULAR
STONE
PÁTINA

 

Coleção Circular
Vamos falar sobre como reutilizar

A coleção Circular de Light Now representa o resultado da transformação consciente de fibras naturais e materiais puros, como o mineral mica. Esta inovação pretende reduzir o uso de materiais virgens, integrando-se perfeitamente nas práticas da economia circular. Disponível em três variações de cor: branco mate puro, distinto e moderno, e dois acabamentos exclusivos derivados da indústria têxtil (fast-fashion) e mica proveniente dos resíduos da construção, que conferem às superfícies uma elegância sobre uma superfície lisa.

   

Coleção Stone
Inspirado na natureza

Inspira-se em elementos naturais como a areia e os materiais de construção, apreciados pela sua textura. Esta coleção, criada a partir de um polímero reciclado, distingue-se por um efeito de suavidade que deslumbra tanto ao toque como à vista. Três novos acabamentos que se adaptam à evolução dos estilos de vida e espaços: o monocromático Stone, o acabamento Sand Stone: mais claro que lembra o tom da areia e outro mais escuro, Moka Stone, que lembra a pedra. A tinta de água é feita a partir de matérias-primas orgânicas obtidas por fermentação da biomassa, e o característico efeito texturizado é devido às micro esferas insolúveis.

   

Coleção Pátina
O valor da imperfeição

A coleção Pátina se destaca por sua aparência deliberadamente “imperfeita”, que celebra a beleza natural e a falta de uniformidade em um polímero reciclado. Este efeito, ideal para ambientes escuros que refletem as últimas tendências, dá vida e personalidade a qualquer espaço, definindo um estilo sofisticado que destaca os detalhes do mobiliário. O acabamento é obtido através da aplicação de uma tinta de água levemente pigmentada, usada em quantidades controladas. O resultado final é duradouro e distinto, adicionando um toque único a qualquer espaço.

 

 

O seu lugar conectado

Light Now permite-lhe criar uma casa conectada que se adapta perfeitamente às suas necessidades. Pode controlar facilmente todas as funções utilizando os assistentes de voz Amazon Alexa, Google Home e Apple Home. Independentemente da tecnologia utilizada para criar o seu sistema Smart Home, pode gerir todas as suas funções de forma fácil e intuitiva, tanto dentro como fora de casa, utilizando dispositivos móveis iOS ou Android e a aplicação Home + Control.

App Home + Control

Faça a gestão da sua casa de forma simples e intuitiva.

Independentemente da tecnologia utilizada para criar o seu sistema Smart Home, pode gerir todas as suas funções de forma fácil e intuitiva, tanto dentro como fora de casa, utilizando dispositivos móveis iOS ou Android e a aplicação Home + Control.

 

Visão sustentável

O nosso compromisso com o meio ambiente
Todo o projeto Light Now, é alinhado com os valores da BTicino, assenta na sustentabilidade em termos de processos, tecnologias, impacto ambiental do produto, materiais e embalagens.

Material reciclado
A Light Now utiliza materiais reciclados em todos os seus componentes, promovendo uma economia circular.

Sem plástico
Todas as embalagens dos produtos Light Now são completamente isentas de plástico. Além disso, otimizamos o peso e o volume ao máximo, minimizando significativamente a pegada de carbono.

Um futuro sustentável
O compromisso da Light Now com a sustentabilidade reflete o compromisso da BTicino com um futuro melhor. Utilizamos energia renovável e otimizamos todos os ciclos e processos de produção. Além disso, a BTicino reduz sistematicamente o peso de todos os componentes do produto sem comprometer a qualidade. Isto sublinha o nosso firme compromisso com a ecosustentabilidade, pois as medidas que tomamos hoje moldam o mundo de amanhã.

Materiais reciclados: uma segunda vida para os resíduos

 

WHITE FIBER: 35% FIBRAS DE VISCOSE, 65% ABS RECICLADO

A fast fashion gera uma grande quantidade de resíduos têxteis, que procuram uma nova vida. Combinamos fibras de viscose com ABS reciclado, conseguindo um resultado esteticamente original.

   

WHITE MICA: 37% MICA, 63% ABS RECICLADO

A mica é um mineral de origem natural. Adicionamos pó de mica derivado de resíduos de construção a polímeros reciclados. Este processo, além de melhorar as propriedades do resíduo, faz com que ele tenha maior durabilidade e torna-os mais apelativos

   

STONE: ABS RECICLADO E TINTA DE ÁGUA A PARTIR DE BIOMASSA

O quadro, fabricado em ABS reciclado, é tratado com tinta à base de água formulada a partir de matérias-primas orgânicas derivadas da fermentação de biomassa.

 

Descubra o novo catálogo Light Now

 

Descarregue